This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:GPC 优化问题-错误:负低温电阻

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724686/bq27542-g1-gpc-optimization-issue---error-negative-low-temperature-resistance

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

尊敬的所有人:

     我的问题:

    计算引擎报告了以下错误:
   错误:观察到负低温电阻、R=-1.61973095533887通常由错误的化学 ID 选择0引起

这里有人能告诉我如何操作吗?

化学 ID:0188

我上传的软件包:

e2e.ti.com/.../bq27542g1_2D00_temp_5F00_compensation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着在低温放电期间的某个点、负载电压高于化学 ID 188的 OCV (空载开路电压)。 如果 GPCCHEM 为您提供了其他化学 ID、这些化学 ID 也是合理匹配的、则您可以尝试使用这些化学 ID 运行 GPCRA 和 GPCRB、并查看您是否未收到错误。 您还可以尝试在低温放电期间使用稍高的电流、以确保电压降至 OCV 电压以下。