This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:请为单节电池提供合适的解决方案建议

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970, BQ27621-G1, BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724691/bq27621-g1-please-suggest-for-proper-solutions-for-single-cell

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:BQ2980BQ2970BQ27742-G1

您好!  

我的客户正在搜索单节锂离子电池的解决方案、  

规格:  

电池:8300mAh 3.8V

您能否帮助确认此部件是否是正确的解决方案?  

如果需要更多信息、请告诉我。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于保护器、
    我的第一个建议是 BQ2980、另请帮助仔细检查此部件是否适合单个保护器。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    bq2980是一款高精度、高性能的单节电池保护器。 对于更简单的保护器、他们可以查看 bq2970系列。 他们将需要选择正确的器件型号、以匹配所需的保护阈值。
    bq27621-G1也适用于其电量监测计、但还有许多其他选项。 bq27742-G1是一个在一个 IC 中集成了保护和监测计功能的示例。