This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:有关 TTDM 模式的问题

Guru**** 2561620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724695/bq21040-question-about-ttdm-mode

器件型号:BQ21040

您好 Bill、

但在我们的测试中、仅禁用 TTDM、然后#CHG 会在插入电池时变为低电平。

1) 1)根据数据表8.4.6、这是否说明了我测试过的内容?

 如果电池已取出、CHG 端子将会运行
高阻抗状态的电压。 如果检测到电池、CHG 端子不会改变状态
直至电流逐渐达到端接阈值、此时 CHG 端子进入其高阻抗状态 IF
尚未出现(稳压输出将保持开启)。

2)很抱歉、我没有得到它。 您是说我可以从237K 中降低电阻器吗?

3) 3)如何计算237K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    关于1、第8.4.6节讨论了充电器在检测到 TS 引脚电压变化时的行为、这是因为移除了整个电池组+热敏电阻、或者仅 TS 上的电压发生了变化。 例如、如果电池组保持连接、但 TS 引脚被强制为高电平或仅移除热敏电阻、则充电器会运行一个充电检测周期以确认电池仍然存在、然后不更改/CHG 输出。 当连接新电池并开始充电时、/CHG 应变为低电平。

    关于2和3、在 TS 与 GND 之间使用237k 电阻器时、TS 引脚电流源无法将 TS 上的电压升高到 TTDM 阈值。 如图6第11页所示。