This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:为什么可以#39;t 我立即为电源充电? 当 BAT 处于3.7V 或更低时

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724645/bq24230-why-can-t-i-charge-the-power-in-immediately-when-bat-in-3-7v-or-less

器件型号:BQ24230

您好的团队:

电池电压为3.8V 或更高。 连接到电源后、可以立即为电池充电。

但电池电压为3.7V 或更低、并且已连接电源、电池在5秒后未充电。

我们想知道电池电压低于3.7V 的原因。

为什么我无法立即为电源充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    您能否提供原理图? IN 引脚上施加的电压是多少? 当 VBAT=3.8V 和3.7V 时、在 IC 附近的 IN 和 BAT 引脚上测得的电压是多少?