This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Δ 工具 LM3435:[ LM3435] SVDD 电源范围和电源定序

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724553/webench-lm3435-lm3435-svdd-supply-range-and-power-sequencing

器件型号:LM3435

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

当 SVDD 使用1.8V 时、我无法使用 I2C、当 I2C 上有33K 的上拉电阻时、我可以进行通信。 我想问为什么? 因为我在 I2C 中有其他设备、所以 I2C 是否有任何解决方案可以正常通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请重试使用50k Ω 上拉电阻器、而不是33k Ω。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac、

    是否有消除阻力的计划?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    否、该器件是7年前开发的、我们不计划进行更新或后续器件。

    谢谢!