This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:独立比较器

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724681/bq24780s-independent-comparator

器件型号:BQ24780S

客户按如下方式选择10Mohm 作为 Rhys。

选择 Rhys 有何限制?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

    我们应该向设计人员咨询这个问题、以了解限制。

    BTW、您能不能建议为何需要如此高的电阻?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul

    我不知道客户选择高电阻的详细原因。
    他们必须选择高电阻、以进一步降低系统功耗。
    请确认设计人员的限制。

    谢谢
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamio、

    限制是流入 CMPIN 和 CMPOUT 引脚的+/- 1uA 泄漏电流。 由于这些泄漏电流、较高的电阻器会导致较高的电压偏移。