This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:VBAT <VIN_DC <VBAT_OV

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724736/bq25504-vbat-vin_dc-vbat_ov

器件型号:BQ25504

您好!

当 VIN_DC (被下拉至 MPPT 电压)大于电池电压时、BQ25504会出现什么情况?  

即、如果 MPPT 处的 VIN_DC 为3.0V、电池为2.6V (VBAT_OV 为3.6V)、系统是否会为电池充电?

此外,如果 VIN_DC MPPT 电压略高于3.0V (假设在3.6V 时 VBAT_OV 仍较高),是否存在任何实际问题?

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨米人,

    bq25504是一款升压充电器。 MPPT 处的 VIN_DC 必须大于 VBAT_OV。 电池放电至低于 VBAT_OV 是可以的。