请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 大家好、
我们的客户计划在有限的温度范围内使用 LMR14020。
限温范围为-30至60度。
是否有数据可以说明该温度范围内 Ven、VFB、ILIM 变化的趋势?
我们不寻求保证价值。
如果每个参数都取决于温度、我们认为变化范围将小于数据表中的最小值或最大值。
如果它在很大程度上取决于电源电压、则变化范围不会随温度的变化而变化太大。
由于他们想要了解趋势、因此如果每个参数都有温度相关图、他们会非常高兴。
如果您有此类信息、请告诉我。
此致、
Tomoaki Yoshida