This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:TPS92638-Q1问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724600/tps92638-q1-tps92638-q1-question

器件型号:TPS92638-Q1

您好!

我的客户对 TPS92638-Q1有两个问题。

A)

TPS92638-Q1的最大压降电压是多少?

他们计划使用3S8P LED。

B)

最小/最大 PWM 输入频率是多少?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a)压降电压值包含在电气表中、如下所示。

    b) PWM 输入频率没有特定的限制。 最大频率取决于电流 压摆率。 大多数客户使用200Hz 至2kHz 的频率。