This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:使用 μ I²C 总线寻址

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188536/tlc59208f-use-i2c-bus-for-adressing

器件型号:TLC59208F

您好!

我尝试使用 I²C 总线引脚来设置数据表中所述的组件的 I²C 地址、但它看起来不起作用、

(我将 I²C Ω 总线直接连接到适配引脚)

它需要特殊设计才能工作,还是我做错了?

感谢您的支持

Thomas Gallego-Martinez

Erba Diagnostic France

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否向我展示如何连接设备?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回答、

    当然,这里是我使用的原理图的一部分,焊接 S3跳线(这是一个带有3 个 TLC59208F 驱动 6个 RGB LED 的波形)

    我精确地说、当使用 GND 或 VCC 来设置地址时、电路板和组件工作正常

    谢谢你

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1. 是否可以指定"不工作"的症状?
    2.  当您选择 A0 = GND、A1 = VCC、A2 = SCL 时、您能否检查 I2C 地址冲突?  
    3. 您能否检查 TLC59208F 是否在以下条件下按预期发送 ACK?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回答、  

    不工作意味着我无法打开由组件驱动的 LED、而我可以使用 GND 和 VCC 来调节它。

    对于第2点和第3点、我将进行检查并返回给您、但您说得对、我应该在之前进行检查、

    我只尝试使用环路驱动所有可安装组件的灯、以检查我在阅读数据表时是否出错、但它不会点亮 LED

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    明白了。 我正在等待您的结果。

    此致、

    Steven