This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65735:TPS65735检测存在问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187492/tps65735-there-is-a-problem-with-tps65735-detection

器件型号:TPS65735

PCB TPS65735的 LCRP-LCRN 的 BTL 输出端连接到示波器进行测试。 在空载条件(或连接到1M 电阻负载)下测试的波形如下。 这个波形的时序信号是正常的;LCRP-- LCRN 的 BTL 输出被连接到 LCD 负载,而波形时序信号是异常的; 发生在这里

e2e.ti.com/.../_F6658F5ED8531653_.avi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的电路图、请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备专家在美国时区工作、他们今天有公共假期。 请期待明天的回复。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 TPS65735是一款具有有限可用资源的传统器件。 由于我们的团队正在处理您的请求、请预计会有一些延迟。 您可以在本周晚些时候获得更新。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy。

    从数据表的第5.3.5.1节可以看出、LCRP 输出有时会如预期的那样从 CHARIN+变为 CHARGE -状态、但它会保持 CHARIN+状态太长、如视频所示。

    我已经将您的电路与 TPS65735评估板进行了比较 、没有发现明显的误差。

    您能否探测 HBR1和 LCRP?

    最棒的

    戴维·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当 H 桥接线端 子处于空载模式(或连接到1M 电阻负载)时、波形时序正常。 但是、脉冲下降沿存在轻微差异、如 TESE1图中的红色箭头所示。 (黄色脉冲是 HBR1、蓝色脉冲是 LCRP)
    当 H 桥接线端子被连接至 LCD 负载时、时序错误出现。
    缺点是 H 桥终端在处于 chanrge+状态时工作正常、但在切换到开路状态时工作不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy。

    1) 1)在 LCD 负载下、当 HBR1变为低电平时、LCRP 开始缓慢下降。 这意味着它在开路状态下通过电阻元件放电、或在接地状态下放电至接地。 这可能是 LCRP 保持高电平的时间超过预期的原因。

    2) 2)确保不会使升压转换器输出过载。

    3) 3)您为什么使用接地和开路状态?  EVM 用户指南显示了仅在 充电-和充电+状态之间交替的数据。 我认为一个很好的调试步骤就是仅使用充电和充电+状态来查看您是否仍然看到此异常波形。

    最棒的

    戴维·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TPS65735的技术规格、开路状态和接地状态可使 H 桥端子输出0电平、而 LCD 接在0电压下。 这符合3D 眼镜产品的功能设计要求。
    根据 TPS65735规范、H 桥接端子有四种可用于产品设计应用的状态:开路/充电+/charge-/GROUNDED.
    通过观察 H 桥接线端子的示波器测试数据、可以发现充电+/charge-/GROUNDED 状态正常。
    只有开路状态是异常的。 该测试数据还可以证明具有负载性能的升压转换正常。
    由开路状态测试的异常情况不符合 TPS65735规范的功能描述。 如何解决此错误?
    请测试 TPS65735 EVM PCB 上的 LCD 负载。 在 H 桥接线端子的开路状态下是否会发现同样的现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy。

    遗憾 的是、我们的实验中没有 tps65735 EVM、因此无法对此进行测试。

     开路状态不会使 H 桥输出为0电平。 所有4个开关在此状态下均为开路、因此 LCD 的两个端子(电容负载)都保持悬空、因此电容器无法充电或放电。 从本质上讲、透镜上没有充电状态、因此它与之前的状态保持相同的电平。 在您的情况下、它将保持高电平、因为它已从 CHARIN+转换为开路。 我不认为这是一个错误。 该解决  方案在1M 欧姆负载时提供预期的行为、因为负载中在开路状态下没有任何可存储电荷的元件。

    为了解决此问题、我建议对 LCD 负载使用接地状态而不是开路状态。

    最棒的

    戴维·马丁内斯