This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:在 TI EVM 上检测到器件、但稍后出现错误

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90SEQ64EVM-650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189146/ucd90120-device-getting-detected-on-ti-evm-but-has-error-later

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件: UCD90SEQ64EVM-650

大家好、我们收到了20个器件、封装标记为 TI 28I CJEH G4。

我能够使用 TI Fusion 2.0.179对第一个器件进行多次编程。 NVRAM 编程在设备上进行多次、序列发生器按预期工作。

当我放置一个新器件时、会出现以下错误。

尝试检测 PMBus 设备时出错。 错误是:
创建器件 UCD90120时出错:无法在地址101创建器件 UCD90120对象:读取 NUM_PAGES 时出错:NACK。 无法在 TIDP.PMBus.pMBus.PMBusDevice.l (ai a_0、IEnumerable__LW_AT__`1 A_1、ar A_2)(在 TIDP.PMBus.PMBus.PMBusDevice.l (AK A_0)(在 TIDP.PMBus.WinForms.a.a.a.a.n0 ()处继续将连接的设备配置为 UCD90120
请检查您的设备固件、电源和 USB 连接。

我使用 的是 UCD90SEQ64EVM-650。

这与 Fusion Design 在线版一起提供。

请帮帮我。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在重新启动 GUI 后、它是否正常工作?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、不、在 GUI 重新启动后、它不起作用。

     谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请放回第一个单元并进行测试、以查看 GUI 是否能够检测到它。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、你好、在将第一个单元放回后、GUI 正在工作。

     谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    其余装置如何?  

    如果所有装置都有相同的顶部标记、这毫无意义?

    此致

    Yihe