This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:休息/睡眠状态下的平衡不起作用。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188034/bq40z80-balancing-at-rest-sleep-does-not-work

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、  

BQ40Z80芯片将在充电期间保持平衡、而不会出现任何问题。 当设置 FC 标志时平衡停止,即使在一小时等待(平衡开始时间)后也不会重新启动。 我在完成调节周期时遇到了问题、即使遵循了几次正确的程序、仍设置了 CF 标志。 我想知道缺少完整的调节周期是否是问题所在?

您能不能建议、我已附加 GG 文件。

谢谢  

Richarde2e.ti.com/.../Battery_5F00_Monitor_5F00_7S_5F00_R5_5F00_Software_5F00_2023_5F00_01_5F00_13.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    监测计应仅在学习周期完成后进行平衡、从您的.gg 文件中、我不确定是否已完成此操作、因为它设置为0x0C、这是不正常的、我们通常看到的预期值为0x06、0x04、0x0E 和0x02。

    设置的 CF 标志表示您的最大误差太高、这通常是由于学习周期未完成或经历了大量周期而没有 Qmax 或 Ra 表更新。

    您能否共享测试的 BQStudio 日志?

    另请注意、BQ40Z80不支持7S 配置、6S 为最大值

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、这里是学习周期的放电数据。 出于某种原因,我没有收费日志。 我可以确认我连接了7个电池。

    e2e.ti.com/.../Battery7SDischarge_5F00_C_5F00_over_5F00_5.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您共享的数据没有意义、除非手动修改、否则不应将 LStatus 报告为12。 更新 STATUS/LStatus 的正确序列为0x00->0x04以开始计量。 0x04->0x05第一个 Qmax。 0x05->0x06 Ra 表已更新(这是您的黄金映像应该是什么)。一旦它在该字段中、它将从0x06更新到0x0E 以启用电池平衡。

    如果数据损坏或意外手动更改、我不确定根本原因、如果您没有显示正确 Lstatus 顺序的日志、我建议您重新运行学习。 并确保6S 是使用的最大电池配置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有修改 lvalue、我无法说出它为什么是值12。 我将重置器件并再次完成学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    发送 RESET 命令不会重置器件闪存值、它基本上只是清除 RAM。 您需要重新上传黄金映像、该映像的更新状态应为0x06。 或者、如果您正在重新开始学习、您可以上传黄金映像、然后手动将更新状态设置为0x00。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Wyatt,我有点担心,您是否更改了芯片设计,使芯片仅为6芯片? 我之前使用过7S 芯片、但现在我在新构建中遇到了各种问题、其中不读取单元格7。

    谢谢  

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Wyatt,我有点担心,您是否更改了芯片设计,使芯片仅为6芯片? 我之前使用过7S 芯片、但现在我在新构建中遇到了各种问题、其中不读取单元格7。

    谢谢  

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    BQ40Z80的硬件没有变化、它仍然是同一个器件。 您应该仍然能够读取第7个电芯电压、没有任何因素阻止了读数。 不建议使用第7节电池。

    此致、

    Wyatt Keller