This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:电流感应

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189123/ucd3138allcevm150-current-sensing

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件:UCD3138ACCEVM149

您好!

我们的系统是 UCD3138ACCEVM149和 UCD3138ALLCEVM150。

在此应用中、电流感应进入三个不同的 AD 输入:

  1. 将-IOSEN 和 IOSEN+添加到 EADC#2、电流测量值来自分流电阻传感器。 信号振幅约为28mV @满负载
  2. 将 EADC_IOSENSE 更改为 EADC#1、测量值与之前相同、但在差分放大器之后。 信号大约为1V@满载
  3. IO_SENSE、根据我的理解、AD13仅用于监控、不用于控制。

您能否解释一下为什么有两种不同的方法将电流感应反馈输入到电流控制环路?

在我们的项目中,我们需要测量另一个电流(电池电流),我们不知道是否需要测量两次电流。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确实需要用于环路控制的 EADC 和用于监控的 ADC 12、但您不需要极低增益信号。  我相信、它是针对使用极低增益电流测量而进行的未成功测试而进行的。