This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:无法获得负输出-9V

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188687/tps65131-cannot-get-negative-output--9v

器件型号:TPS65131

TPS65131RGE - TI 工程师能否向我们提供有关-9V ~0.8V 原因的一些线索?  我们实验了许多 R81值、但没有效果。

如果布局提供任何线索、则添加布局。 我们完全被骗了。 除此之外、我们所做的就是根据在那里工作的 EVM 添加 R81来修改我们的最后一个设计。  挡板。

为所有相关元件添加完整的电源原理图。 请注意、从 TPS65131移除负载没有影响-负极仍然错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    FBP、FBN 和 REF 的电压是多少?

    VPOS 是否正常工作?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了问题。  Kicad 似乎已经很好地遵守了我们的规则、当我们添加到电阻器时、中断了一条迹线。  感谢您的跟进。