This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:软件看门狗禁用/启用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189192/ucd90124a-software-watchdog-disable-enable

器件型号:UCD90124A

我们的系统中有一个 UCD90124A、并且需要能够在系统运行时从软件中禁用/启用看门狗计时器、而无需复位。   我们假设我们可以在 字节2中将使能位7设置为零的情况下写入(D3h) system_watchdog_config 命令、但这似乎不起作用。  我们尝试仅运行 config 命令、并尝试运行 config 命令、然后发出看门狗"tickle"、似乎都没有效果。

是否需要执行一些特殊操作来禁用看门狗?  您有我们可以尝试的代码示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请切换突出显示的位以启用/禁用看门狗。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看命令参考(SLVU352G)中该位的说明、可以看到:

    10.4.4在系统复位释放之前禁用

    当该位置位时、系统看门狗复位功能将暂时禁用、直到系统复位管脚失效。 仅当器件退出复位或写入系统看门狗复位命令时、才会出现这种暂时禁用的状态。

    我们使用低电平有效复位。  当它说无效时、它是指边沿(上升沿)还是电平(高电平)?

    第一句似乎意味着该位将立即生效、第二句话说、我们需要在设置该位后发出看门狗复位命令才能使其生效。  哪种解释是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    系统复位和系统看门狗复位有两种不同的功能。  

    只要您不使用系统复位功能、上一次答复中的建议就很好了、

    您必须写入等待系统看门狗命令才能切换该特定位

    请尝试并报告。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们同时使用看门狗和系统复位功能。  我要求我们的软件工程师尝试并报告。