This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:最小纹波电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, LM3405A, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695874/tps92511-minimum-ripple-current

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: LM3405ATPS92513

你(们)好

我们有以下设计要求。

输入电压:12V

VLED:2.2V

RFS:3.3K

RIADJ:4.3K (LED 电流为0.35A)

升:200uH

这些规格将提供 IRIPPLE = 0.029App、LED 电流为8%。

实际上、具有这些参数的设计不起作用。 (LED 电流未达到所需的0.35A)

如果纹波电流较小、是否可能不会产生 LED 电流?

是否有任何电流纹波建议?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    该器件中的电流调节需要一定比例的电感器纹波电流才能正常工作。
    您可以将一个电容器与 LED 并联、以实现更小的 LED 电流纹波。

    请按照表3的建议尝试100uH、并查看是否可以正确调节电流。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac

    感谢你的答复。
    很抱歉、我对 RFS 和 VLED 有误。 RFS 为33K 欧姆、客户电路板上的 VLED 实际上为2.4V。

    >请按照表3的建议尝试100 μ H,并查看电流是否可以正确调节。
    我认为对100 μ H 的自举会违反方程式(7)。

    根据此公式、1uH/欧姆* RFS*RIADD/10^6 = 142uH、喉部大于100uH。

    我使用以下参数连接了 VLX 和 ILED 的波形。
    VIN=12V、VLED=2.4V、L=200uH、RFS=33K、RIADD=4.3K。


    在将 L 更改为100uH 并像以下电路那样添加与 LED 并联的1uF 电容器时、它没有影响。

    (ILEed = 350mA 实际上不会流入以下电路)

    您认为电流重新饱和的故障原因是什么?
    请您向我们提供您的意见吗?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    看起来像是在 DCM 中。 TPS92511在 DCM 模式下无法调节精确电流。
    正如您进行的计算发现、最小值为142 μ H、请尝试使用150 μ H 进行设计。
    该器件的电流调节要求电感器电流纹波并在 CCM 下工作、因此任何略高于最小值的电感都是良好的。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac

    感谢你的答复。

    如果可能、请向我展示 VIN=12V、VLED=2.4V、RFS=33K、RIADD=4.3K 时推荐的 L?

    根据我的计算、需要 L=30uH 才能将电流纹波设置为 ILED 的50%。
    但是、L=30uH 违反了方程式(7)。

    即使违反了(7)、是否也可以设置 L =30uH?

    作为补充、LED 为 SZR05A0A。


    BestRegareds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    通过等式(7)、所需的最小 L1 > 1e-6 x 33k x 4.3k / 10^6、我得到的值将是14.19uH。
    根据公式(6)、建议 L1 =(VIN - VLED)* VLED/(2 * IRIPPLE * VIN * FSW)、33k Ω 为300kHz、IRIPPLE = 0.171A、
    我的钙化显示 L1 = 18.3uH。

    根据公式(6)计算得出的值大于根据公式(7)计算得出的值、在14.19uH 时、L1 cal = 18.3uH > L1 min。
    没有矛盾。

    我希望上面的图示可以帮助您进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac

    >查看方程式(7),所需的最小 L1 > 1e-6 x 33k x 4.3k / 10^6,我得到的数字将是14.19uH。
    我认为它会导致141.9 μ H。 (1E-6≠10^-6?)
    我是否弄错了?

    如果您提供的14.19uH 正确、我们可以毫无顾虑地选择18.3uH。



    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 NA:

    如果您进一步查看数据表、它会指定运行必须在 CCM 模式下、并根据 eq (8)计算另一个最小电感器的电感值。

    使用 eq (8)、您将计算出 L1 min 为9.14uH、远低于通过 eq (7)计算得出的值。

    我不会严格按照 eq (7)进行跟踪、而是按照 eq (6)进行跟踪、并使用 eq (8)对数字进行反查。

    只要从 eq (6)计算得出的数字大于 eq (8)、即为该数字。

    不过、您的应用有一个问题、您是否通过向 IADJ 引脚注入电流来使用模拟调光?

    否则、上述计算均有效。
    但是、如果进行模拟调光、则需要注意平均电流减小、以便电感器纹波电流保持较低水平、从而保持 CCM 运行。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac

    感谢你的答复。

    IADJ 引脚仅连接 RIADJ = 4.3k Ω、DIM 打开、不使用模拟调光。 电路在上一个开机自检中。

    我要求客户使用18.3uH 的小 L。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户将 L 更改为22uH、但所需的 ILED 没有流动。

    下图是 ILED 和电路。

    我有客户的问题。  请回答这些问题吗?

    1。

    根据数据表中的 eq (5)、Fsw 越小、Ton 越大。

    但是、在该电路中、ton 没有变化。

    您认为原因是什么?

    2.

    您能否再次检查电路常数、是否没有问题?

    最初、TPS92511是否适合在此规格下运行?

    3.

    是否可以为 SZR05A0A 推荐其他驱动器?

    请您回复。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    我在客户的原理图上找不到问题。

    他们是否尝试使用我们的 EVM 为 LED 供电(通过更改电感和电阻以满足其需求)?

    我怀疑可能存在布局问题、或者元件措辞与电路板和原理图不同。

    总之、TPS92511是 LED 电流小于500mA 且 LED 输出电压始终小于输入电压的合适器件。

    如果您的客户想要尝试更多器件、请让他/她考虑 TPS92513或 LM3405A。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NA:

    我查看了您的原理图、值和波形。  LED 电流不会接近需要的位置。  导通时间看起来很短、300nS 大约与波形上的可见接近。  他们使用的电路板似乎有问题。  Issac 提到了获取 EVM 并进行了尝试。  我会在设计时运行 EVM、以便他们可以查看应该如何操作 EVM、然后将其修改为所需的内容。

    在使用的电路板上、他们需要检查是否存在任何问题、或者尝试另一电路板。

    此致、