This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28740:效率

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697112/webench-tools-ucc28740-efficiency

器件型号:UCC28740

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 工程师:

我有一位客户想要设计开关模式电源并选择 SMPS 反激式控制 器、SMPS 将连接到230V 主电源、50Hz 并转换为24V 直流电源。 SMPS 将提供一个电路、该电路在大多数时间(假设99%的时间)仅消耗1mA @ 24V 的电流(待机)。 剩余1%的负载时间将在0.5A 至1A (12W 至24W)之间消耗大约10秒、然后返回待机状态@ 1mA。 对于此请求、我已在 TI store 上查看了参考设计并向客户推荐了"UCC28740"器件。 但是、当我进行 WEBENCH 设计时、效率-电流图在 Iout=1mA 时不会出现、即使使用同步整流器、效率也非常低、这并不能提供足够好的效果。 您对此有什么想法/解决方案或建议吗? 您能为客户提供帮助吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ahmed:

    因为您创建了两个相同的线程、所以我将关闭该线程。

    此致
    Kevin