This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:反相电源

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697229/tps82130-inverting-power-supply

器件型号:TPS82130

你(们)好

我们希望从5V 输入生成-2V/1.5A 输出。

 使用正常公式0.8V *(1+R1/R2)计算 Vout 是否正确?

http://www.ti.com/lit/ug/tidud32/tidud32.pdf

那么、可以使用2V/1.5A 输出设置而不是-2V 输出在 Webech 中进行仿真吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    是的、设置 Vout 的公式相同。

    Webench 通常不支持反相降压/升压拓扑中的降压转换器仿真。