This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200/用于 PACK+过压的外部保护电路

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697233/bq76200-bq76200-external-protection-circuit-for-pack-over-voltage

器件型号:BQ76200

您好!

现在、客户考虑将 bq76200用于其电池组、现在他们需要为 vlotage 上的 Pack+添加外部保护电路、因为可能会从充电器输入超过100V 的电压。 最大电池电压为86.4V、因此保护电路需要在87V 至100V 之间工作。 您是否知道一些可用于此类电压的示例 TVS 器件? 或者、您是否对其他保护电路有任何想法?

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    bq76200引脚的限值为100V。 当电荷泵高于 BAT 引脚电压时、它可能可用电压高达约86V、但没有针对瞬态的裕度。 用户应仔细考虑他们的情况。
    我不知道会起作用的示例电路。 由于电池电压不会超过其限值、因此问题似乎是在瞬态或故障条件下充电器电压超过100V。
    如果电池电压为86V 且 FET 导通、则 VDDCP、CHG 和 DSG 通常约为96V。
    如果电池为充电提供保护、并且 PACK+被拉至正常值或103V 的120%、CHG (OFF)为86V、DSG (ON)为96V、PACK+为103。 PACK 引脚上的 TVS 齐纳二极管应将电压限制在 PACK 引脚上。 齐纳二极管有一定的容差范围、但可能很难选择在100V 之前传导且在86V 时泄漏较低的器件。 齐纳二极管应替换引脚上的电容器。 还要检查栅极的电路、需要从栅极到放电 FET 源极的10M 类型电阻、以便 DSG 引脚不会被拉至100V 以上。
    电路应该可以工作、但它与器件规格没有任何裕度。 用户应仔细考虑这是否适合其应用。