This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ23610:LMZ23610TZ/NOPB

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695712/webench-tools-lmz23610-lmz23610tz-nopb

器件型号:LMZ23610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在此附上下一个链接:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=7937D62F4F500AE5

问题出在这里、请提供帮助。

谢谢、

Itzik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itzik、
    我不确定您的设计为什么失败。 我输入了相同的输入、Webench 成功创建了一个设计:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这不是问题、输入为:

    • VIN = 28V
    • Vout = 5V
    • Iout = 9.8A
    • 温度= 68C

    并选择使用  LMZ23610、当设计中包含 大电容器时、我的问题是 、这是否必要??

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itzik、

    我不直接支持 LMZ23610、但 LMZ23610具有限制输出电容范围的内部补偿。  建议的最低设计值为500uF。  我将把这篇文章推荐给电源模块专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    正如 John 提到的、内部补偿限制了该器件的 Cout 范围。 Webench 根据数据表公式生成建议的输出电容:

    根据数据表和您的应用假设以下条件:  

    deltaVout = Vout 的5%= 0.25V  

    Istep = 9.8A

    ESR= 3m Ω

    fsw = 350kHz

    然后 Cout >(9.8)/ ((0.25 - 9.8 * 0.003)*(350000/5))= 634uF。 这是考虑直流偏置的有效输出电容、也是 Webench 建议3 x 270uF 的原因。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢您的回答、我理解这一问题、但不了解使用5.8A IRMS 的电容器的 Webench 请求、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    Webench 请求电容器具有5.8A 的 IRMS 额定值、因为这是最坏情况下的纹波电流条件。

    公式14如下所示:

    流出电感器的纹波电流必须处于下行输出电容器的 IRMS 限值范围内。

    您的应用程序使用以下条件:

    VIN = 28V

    Vout = 5V

    D = 5/28

    L = 2.2uH

    Fsw = 350kHz  

    deltaIL =(28-5)*(5/28)/(2.2e-6)*(3500e3)= 5.33A  

    这就是工具选择额定 IRMS 为5.8A 的电容器的原因。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米!

    非常感谢!

    Itzik