This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:电流限制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697074/tps549b22-current-limit

器件型号:TPS549B22

您好!  

我正在为 TPS549B22设计电流限制、我注意到、在数据表第17页、图26中、电流限制图一直向上推至40A。

我的问题是、如果我可以使用高于25A 的此芯片、比如平均电流为30A、电流限制为35A。 它是否可以正常工作?  

假设它是可以实现的、我会认为热问题变得更大、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADEM、

    将电流限值设置为比最大额定电流高20%至30%并不罕见。 我不知道他们为什么会将其绘制为高达40A 的图形。 从图23和24中的 SOA 曲线可以看出、TPS549B22已经在15A 以上的更低热容量下运行。通常、我们不建议在25A 以上持续运行。只应考虑在故障条件或短持续时间内出现超过25A 的电流、 不常发生的瞬态事件。 如果您需要更高的电流、我们还有其他具有更高电流额定值的器件。