This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65311-Q1:降压转换器的输入阻抗

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696854/webench-tools-tps65311-q1-input-impedance-of-the-buck-converter

器件型号:TPS65311-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我是一名 NOobie。 我想仿真 TPS65311-Q1 PMIC 降压1转换器的输入阻抗曲线。 我尝试从 TI 网站下载 pspice 文件、在 VINPROT 的输入端应用交流电源、更改仿真设置以执行交流分析和参数扫描、最后尝试绘制(源电压/源电流)图。 但没有令人满意的结果。 可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagadeesh、

    我尚未使用我们的此器件型号、我已通知器件所有者、以防他能够提供帮助。

    同时、您是否阅读过有关使用 PSPICE 模型的任何文档? 例如、我能够快速找到这个: www.ti.com/.../sloa070.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagadeesh、

    您能告诉我您的请求的更多背景吗? 我、您要尝试通过此开关稳压器的输入阻抗仿真实现/解决什么?

    这些模型是开关稳压器的行为瞬态仿真模型、无法使用它进行交流分析。 TI 不提供开关稳压器的 S 参数模型。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murthy、

    感谢您的回复。 嗯、我在转换器之前有一个输入滤波器。 我只想确保符合 Middlebrook 标准。 如所示、输入滤波器的输出阻抗应远小于转换器的输入阻抗。 我是否还有其他可能可以对其进行仿真?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagadeesh、

    谢谢。 我们没有任何模型可以进行此类分析。 您是否尝试设计用于 EMC 的输入滤波器?

    到目前为止、我还不知道由于输入 LC 滤波器、我们在开关稳压器稳定性方面遇到了任何问题。 当然、使用高 Q LC 滤波器时、您可能会遇到阻尼问题、但这可以通过不同的阻尼方法来解决。

    对于输入滤波器设计本身、您可以参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../snva489c.pdf

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murthy、

    谢谢你。 据您所知、开关稳压器的稳定性没有任何问题。 但是、我仍然想仿真并了解在某个频率范围内输入阻抗的可能值。 是否有任何文档描述了组件的控制环路、以便我可以大致估算或设计一个相似的模型进行仿真? 请将此函作为附件分发为荷。

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadeesh、

    非常抱歉、我们无法为您提供您所请求的仿真模型。 以下两个应用手册可能对您有所帮助、但 我不确定您是否已经阅读了以下两个文档。

    http://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

    www.ti.com/.../snva801.pdf

    此致、

    Murthy