This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:webench 中的 CSS/TR 值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696819/tps82130-css-tr-value-in-webench

器件型号:TPS82130

你(们)好

请为 TPS82130 Webench 仿真器设置以下参数。

输入电压(最小值)=4.8V

Vin (max)=5.2V

Vout = 2V

Iout = 1.5A

TA = 30

软启动时间= 0.22ms

然后、在原理图中 CSS/TR 将为240pF。

另一方面、CSS 是通过 TSS*ISS/1.25从数据表中的方程式(7)获得的。

它的引线 CSS = 440pF。

哪种计算是正确的?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Webench 上的 TI.com 产品文件夹中打开了 TPS82130模型。 请在下面的快照中找到详细信息。

    在提供您提到的输入时、我发现 Webench 原理图中有470pF 的 CSS 电容器、而不是240pF 电容器。 请在下面找到图片供您参考。

    根据数据表公式7、470pF 对应的软启动时间应为235us。 请在下方查找仿真结果以供您参考。

    可以看出、结果中的软启动时间与基于计算的预期值相匹配。

    当输入额定为220us 时、Webench 将测试台设置为235us 的原因可能是在该范围内提供了合适的 SS 电容器。

    如果您仍有任何疑问、请回复。

    谢谢、此致、

    Abhisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhisek

    感谢你的答复。

    这个问题已经解决。 感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹