This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能否提供 PMP8740参考设计?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695844/can-you-provide-pmp8740-reference-design

主题中讨论的其他器件:PMP8740

在 PMP8740中、如果我不想并行连接电源功能、那么我应该做什么更改? 我的电子邮件 ID 是 engg5@adordigatron.com

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    如果您不需要任何并行功能、请勿使用(不填充) U14 (和无源器件)、Q36、Q37、Q38、Q39、 Q200 (及其他相关组件)、请卸下 CAN 总线连接器、并卸下 U5、Q5和无源器件。

    在显示屏和按钮上、只需将电源设置为"独立"即可。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我需要 CAN 通信。 我的要求是、我只需要具有所有保护功能和 CAN 通信的直流/直流转换器

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjana、

    如果您不需要并行功能但希望保持 CAN 通信、只需移除 U5、Q5、D22、D5和相关无源器件、并将电源设置为"独立"。 这样、您就可以在 CAN 总线上获得有关输出功率、电压、电流、状态等的所有信息

    如果您甚至不 需要精确的电流限制(电池充电器需要)、但您的应用只是电源、则可以移除电流感应电阻器 R92、u11和无源器件、U1B、Q4、D3以及与 U1B 关联的无源器件。 这样、您的系统将根据电流感应变压器 T1和电流感应电阻器 R34限制输出电流。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    U1A、U1B 电路如何工作? 请说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    U1A 是电压环路误差放大器。 涉及 C1、C2和 R3的网络是电压环路补偿、定义了极点和零点。 该误差放大器的基准位于 U1A 的引脚3上。 该基准电压来自方波(微控制器) PWM;该 PWM 的平均值(即其占空比乘以基准电压(+5Vref))会在引脚3上产生电压。 这意味着、该引脚上的0...2V 相当于全桥输出上的0...32V。
    U1B 的工作方式与 U1A 相同、但管理来自全桥输出电流的信息、因此它管理电流环路。 出现在 U1B 引脚5上的基准电压的生成方式与电压环路的生成方式相同。
    电压和电流环路通过使用 D1和 D3对 U1A 和 U1B 的输出电压进行 OR 运算来保持同一点(U2的引脚2)。
    然后、U1A 或 U1B 输出的较低电压将决定转换器是在恒压还是恒流调节下工作。
    此致、
    Roberto