This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308负电压反相器不稳定

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696884/tps54308-tps54308-negative-voltage-inverter-is-unstable

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

我们使用 TPS54308芯片设计和构建了一个负电压逆变器。 使用+18V 输入、我们可以生成一系列负输出电压。 然而、输出电压越高、使用预设电阻器设置的难度就越大、20K 变量(十转器件)上的一小部分度移动会将输出从12V 更改为15V、然后芯片消失。

原理图是我们的原始版本。 我们还尝试了一个使用199K 电阻器、一个带有到 FB 引脚的抽头的1K 电位器和一个9.7K 电阻器的网络。 这同样不稳定、我们仍然无法将输出设置为所需的12.8V。 稳压器芯片仍在消亡。

TI 社区中是否有人对我们的错误行为有任何看法? 为什么电压设置控制具有对数响应、从而可以轻松设置-1.234V、但无法设置12.8V? 当我们设置更高的电压时、稳压器芯片为什么会裸片?

Peter  Gant

ACST GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大输入电压和输出电压之间的差值不得超过器件的最大工作电压。 对于 TPS54308、最大工作电压为28V。例如、如果输出为–12.8V、则最大输入电压 VIN (max)可能高达15.2V

    这是一个反相降压/升压转换 器、要生成负输出电压、应非常好地选择补偿网络、以避免右半平面零点的影响。 TPS54308是一款具有内部恒定补偿的器件、此器件无法调节补偿网络。 建议您使用 TPS54335A。 TPS54335A 的应用手册介绍了此应用。 SLVA910A