This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相降压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696973/inverting-step-down

主题中讨论的其他器件:TPS54060

尊敬的先生:

请推荐直流/直流电路:VIN=22...32V、  Vout =-5V、  I OUT =100mA

温度:-40°C 至+60°C

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您是否考虑了拓扑结构、或者是否愿意接受建议?  

    最简单的电路是重新定义接地的降压转换器。  请参阅 TPS54060的"反相降压/升压的电平转换控制"应用手册。  通过扫描 TI 网站上的"SLVA540"文档编号、可以轻松找到本文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert、谢谢
    请报告,是否有固定电压为-5V 的反相转换器? 是否有一个封装尺寸稍大的转换器?
    TIA
    Vladimir Naumenkov
    www.agat.by