This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24753:bq24753的电流要求

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24753, BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696240/bq24753-current-requirement-of-bq24753

器件型号:bq24753

大家好、

我正在为电路板制定功率预算,我正在使用 bq24753部件,我对如何将此 IC 所需的电流进行分配有点困惑,您能建议吗?

这用于功率估算。 我已随附功率预算表 FYR.e2e.ti.com/.../Power_5F00_Budget.xlsx

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 BQ24753A 数据表,、充电禁用时的静态电流为1.5mA。

    在充电使能时、我们应添加开关 FET 栅极驱动电流。 开关频率为300kHz。 栅极驱动电流是多少

    (QG_Top+Qg_Bottom)* fs

    Qg 与 您选择的开关 FET 相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang Li、
    感谢您的回复,我对 IC 的工作有点困惑,比如如何提供 PVCC 和 IC 打开?
    由于在获取 ACDRV 时 ACFET 打开、而这是在检测到适配器时打开、因此要执行此操作、PVCC 应该存在、我不知道发生了什么情况、因为栅极关闭
    可以向我解释一下这是如何工作的以及如何打开 IC 的?
    无法仅了解此初始部件,如 PVCC 如何根据参考设计获得电源,请建议?
    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1具有体二极管、可将输入电压传递到 PVCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持