This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118热性能和损坏

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696599/lm5118-lm5118-thermal-and-damage

器件型号:LM5118

尊敬的 Enginner

LM5118在  UPS 上使用不兼容电流限制功能。

输入电压:52 ~ 56,输出电压(电池单元):39 ~ 54V @ 3A

在初始操作中、它在2.9A 到大约1A 之间变化、从而导致振失。

随着 IC 温度的升高、阻尼也在继续。

它一直尝试更改 webench 结果和外部压实、但没有得到改善。

因此,我想问如何作出改善,或是否有其他建议集成电路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您可以发布原理图吗? IC 的温度有多高? 电路的哪一部分损坏?

    计算组件值的一种快速方法是使用 快速入门计算 器。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    IC (LM5118)温度上升至大约80至140度。
    并继续运行、IC 已损坏。

    我希望通过电子邮件发送原理图
    您能给我提供您的电子邮件地址吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我向您发送了连接请求。 连接后、您可以直接与我共享原理图、使其不会在线显示。

    现在、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Garrett