This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700AEVM-732:使用 EV2400进行电池充电

Guru**** 2638515 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696972/bq25700aevm-732-battery-charging-using-ev2400

器件型号:BQ25700AEVM-732
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ25700A

大家好、

我将使用 BQ257000EVM-732和 EV2400测试充电操作。

在设备设置和安装 bqstudio (v1.3.54)和 bqstudiotest (v1.3.80.build1)后、我将介绍 EVM 用户手册。

1.连接。

将 bq25700A 的 TGT 地址更改为12 (9)、并将更新模式从立即更改为手动。

3.读取寄存器

4.屏幕显示设备 ACK 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了问题。
    USB 通信错误导致了这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,