This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59213:关于输出钳位电流规格

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59213, TLC59210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696411/tlc59213-about-output-clamp-current-spec

器件型号:TLC59213
主题中讨论的其他器件: TLC59210

您好!

您能告诉我 TLC59213输出钳位器吗?
为什么"峰值输出电流"和"输出钳位电流" 值被写入为负值?
此器件不是灌电流类型。
因此、客户对此提出了疑问。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    您可能会看到其他电流阱 LED 驱动器、如 TLC59210、输出电流为正。

    因此、对于该电流源、它使用负电压。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth-San,

    感谢您的支持。
    "您可能会看到其他电流阱 LED 驱动器、如 TLC59210、输出电流为正。"
    但是、
    TLC59210具有相同的加号或减号。
    另一方面 、TLC59213在加号或减号中不匹配。
    客户对这种不匹配有疑问。



    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    6.3中的输出电流应为"拉电流"、这一点不是很清楚。

    对于 TLC59210的输入钳位电流、它为负值、因为 VI<0、电流从器件流向外部电路。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth-San,

    感谢您的友好支持。
    我了解输入钳位电流。

    我想确认 TLC59213峰值输出电流。
    正确理解峰值输出电流不是负值时、峰值输出电流是否正确?

    客户希望检查最大输出电流。
    请告诉我背景、它被写为-500mV (负值)。
    因此,我想得到你的建议。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San。

    是的、它具有500mA 的峰值电流源容量。

    背景是灌电流使用正电流、因此对于拉电流而言为负电流。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth