This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:Vout=3.7V 时的最大输入电压?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695405/tps61021a-maximum-input-voltage-for-vout-3-7v

器件型号:TPS61021A

我似乎无法在数据表中找到此信息。

Vout=3.7V 时允许的最大输入电压是多少?

如果最小值等于甚至大于设置的输出电压、会发生什么情况?

我的应用使用电池(3-3.6V、具体取决于负载和充电)作为输入、输出平均消耗~700mA、但可能会出现高达2A 的极短峰值。

由于负载可能会产生峰值、因此我希望输入电压会随着负载的变化而频繁变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您不需要担心。 TPS61021A 支持直通模式运行。 对于 Vo=3.7V 的情况、最大输入电压可以是3.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在运行期间、输入电压上升到高于定义的输出值会发生什么情况? 输出值是否会均等地上升、或者这是否会产生问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin>Vo_set 时、输出电压将均匀上升、处于直通模式。 它不会导致任何问题。