This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:最大输出电流能力

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696931/lm5141-q1-maximum-output-current-capability

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141

大家好、

我可以帮您检查 LM5141-Q1最大输出电流吗? 选择工具仅显示20A。

顺便说一下、客户正在寻找具有汽车级的9V~17V 输入电压、5V 输出电压和高达50A 输出电流解决方案、我是否可以帮助您检查我们是否有这方面的解决方案?

此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我现在请您参考我们的 LM5141专家 Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    输出电流由功率级组件(MOSFET 和电感器)决定、而不是由控制器决定。

    我将向您发送一封有关50A 解决方案的电子邮件。

    此致、
    Tim