This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:如何计算40摄氏度时的热敏电阻电阻?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695371/bq24296-how-to-calculate-the-thermistor-resistance-at-40degc

器件型号:BQ24296

大家好、团队成员

我的客户想要 计算 BQ24296在40摄氏度时的热敏电阻(NTC)电阻。

您能否帮助提供满足此要求的公式或计算工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    您能否澄清客户的请求:客户是否需要公式来计算 TS 引脚上使用的电阻器网络以及使用的热敏电阻? 还是需要所用热敏电阻的实际电阻值?

    如果是前者、请参阅 bq24296数据表的第9.3.3.1节。 本节包含根据应用的温度要求和使用的热敏电阻计算所需电阻网络值所需的公式。 我们的数据表提供了使用103AT NTC 热敏电阻的示例。

    如果是后者、此信息取决于所使用的热敏电阻、通常可在热敏电阻的数据表中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lopez

    客户需要计算热敏电阻的实际电阻值。
    客户需要使用等式1 (第9.3.3.1节)来计算 RTHcold 和 RTHhot。
    例如、如果我们知道 TS 引脚的电压、如何通过 TS 引脚电压计算实际的热敏电阻值?

    还有一个问题、
    VREGN 是否具有保持电压稳定的最低负载要求?
    当我们使用5V 输入并且 VREGN 上没有负载时、我们发现 VREGN 电压低于4.7V。
    您对此情况有什么常见之处吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    9.3.3.3.1上的一组公式假设用户/设计人员将提供应用特定温度范围内所用热敏电阻数据表中的初始 RTHcold 和 RTHhot 值。 这是为了计算用于在 TS 引脚上针对应用的温度范围(例如、0C 至45C)形成电阻器网络的互补 RT1和 RT2电阻器。

    该网络是一个基本电阻分压器、其源电压为 REGN。 如果假定 RT1和 RT2已经被选择是正确的、则有可能将 RTHcold 和 RTHhot 的等式集作为 VREGN 的函数来求解、但是这可能会对嵌入式主机造成很大的负担。

    如果目的是确定运行期间的温度、则可以通过测量 REGN 电压和 TS 引脚并将 TS 电压的比率计算为 REGN 电压的百分比来更有效地实现此目的。 此百分比可与数据表 EC 表中提供的阈值进行比较、以确定器件是否处于正常工作温度(冷或热)内。

    关于 REGN 电压问题、REGN 没有最低负载要求、但假定 REGN 不只用于内部电路偏置、也不用作 TS 网络引脚的电压基准。 如果 REGN 电压低于4.7V、它可能在压降下工作。 在此期间、VBUS 电压是多少? 器件是输入电流还是输入电压限制?