This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:VCC1与放大器;VCC2并行配置

Guru**** 2606795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696532/tps92518hv-vcc1-vcc2-parallel-configuration

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件:TPS92518

是否可以使用 VCC1和 VCC2并联来为负载供电? 例如、用于分流 FET 的2通道栅极驱动器 IC?  假设 VCCx 上的负载符合数据表。

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    并联两个电压源往往不起作用、除非将电阻器与它们串联。 标称电压为7.5V、但如果一个为7.4V、另一个为7.6V、则7.6V 将提供所有电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然可以添加串联镇流电阻器、但满载时电阻器上的压降是否会使该解决方案不切实际?
    只是寻找减少 IC 数量的创新方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它取决于满载的大小以及它需要达到多高的精度。 如果您可以使用较低的电压、一些组件可能会创建两个 VCC 的稳压组合。 您计划需要多少电流?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    我需要在每个通道中添加分流 FET 电路。 我想使用由 Vcc1和 Vcc2并联供电的双通道栅极驱动器。 栅极驱动的输入电源电流将为3.5mA <。 典型的频带频率为50Hz <(~1%直流)。 一个应用需要2.5KHz 频带频率(~20%直流)、因此 RMS 电流很低。

    太糟糕了、TPS92518没有内部栅极驱动器、适用于需要分流 FET 调光的应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    数据表中的这条声明(如上)会将组合电流限制为1mA。  您可以使用电阻齐纳二极管和来自 Vin 的 NPN 或 N-MOSFET 创建电压轨。  或者设计一个不消耗太多电流的分立式分流 FET 栅极驱动器。

    此致、