This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575HV-05-Q1:效率计算

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696664/tl2575hv-05-q1-efficiency-calculation

器件型号:TL2575HV-05-Q1

您好、先生、

我希望 Vout = 5V,Iout = 500mA Vin = 54V,您能告诉我这方面的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhadresh、您好!

    我将把您送回我们的 TL2575专家 Brani。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    无法仅根据您在上面列出的数字来判断效率。
    测量值将取决于许多因素(所用电感器的类型、DCR 电阻、电路板布局、测量点等)。
    了解效率的唯一方法是根据您的工作条件测量效率、并使用您的电路板。
    由于您的运行条件与数据表中发布的条件(Vin=12、Vout=5、ILOAD=1A)不是很相似、因此无法给出估算值。
    此致
    Brani