This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1电压调节

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696420/bq78350-r1-bq78350-r1-voltage-scaling

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76940、BQSTUDIO

我正在使用 bq78350-R1和 bq76940配置电池组模型。 峰值充电电压将为54.75V。

TRM SLUUBD3C 第94页指出、0x09的最大限制为65535mV。 第123页上也有同样的限制。 我已在 SpecificationInfo 中将 VSCALE 设置为无缩放、bqStudio 返回48835mV 的预期读数。

但是、第12页指出"为了支持电池电压可能超过32768mV 的大型电池配置、可以对数据进行缩放、以确保通过 SMBus 进行准确报告。"

在此存储器位置中具有大于32768mV 的值是否会导致运行过程中出现问题?

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    是的、高于32768的电压可能会导致问题。 一个众所周知的问题是安全引脚、当电压高于此电平时、它不会置为有效。
    监测计不会检查数据的滚动以节省代码空间和功耗、e2e 中可能会出现其他问题。 我们建议使用具有所示限值的电量监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您解决 TRM 中的差异。