This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:无法将更新状态更改为06或0E:它保持在04

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695426/bq20z45-r1-cannot-get-update-status-to-change-to-06-or-0e-it-stays-at-04

器件型号:bq20z45-R1

我们已经完成了几个周期、更新状态保持在04。  我们参考了有关如何使用 C/5创建黄金文件的文档、并尝试在2A 电流下对其进行充电和放电。  附件是.gg 和日志文件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8228.BeforeCycleCalibrated.txt

    e2e.ti.com/.../6036.AfterCycleCalibrated.txt

    e2e.ti.com/.../Log_5F00_Cycle2.log

    e2e.ti.com/.../3808.Log_5F00_Cycle3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOK 已正确更新、这意味着如果监测计不满足 Qmax 不合格的原因、则必须更新 Qmax。
    您的日志文件中的充电终止电压约为4.08V。 该化学 ID 是否由最大4.1V (0 DOD = 4.1V)创建?
    Qmax 更新需要在学习周期中对 DOD 进行90%通过充电。
    您使用了哪种化学 ID?

    由于数据未对齐、因此很难分析日志。 您是否会在从下一列开始后发布日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其化学 ID 为2068 (三星25R)。   

    我不确定您所说的数据是否未对齐?  从下一列对齐?  这两个日志是尝试更改状态的两种不同尝试。  但是、这些只是我们尝试了至少6-8次的日志中的两个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChemID2068基于4.2V 创建。 因此、您必须为电池充电4.2V、以满足90%通过 DOD 条件。

    请更改您的配置以充电至最高4.2V。

    如果您查看日志文件、数据会向左或向右移动。

    全通道电容 RunTimeEmpty AvgTimeEmpty AvgTimeFull ChgCurr.(检查货币 ChgVolt Battstat CycleCnt CellV4 CellV3 CellV2 电池芯 V1 FETCntl PFStat
    0 5651. 65535 65535 65535 6000 16300 00D0 3. 2871. 2874. 2848. 2855 6.
    0 5651. 65535 65535 65535 6000 16300 00D0 3. 2871. 2874. 2848. 2855 6.
    0 5651. 65535 65535 65535 6000 16300 00D0 3. 2871. 2874. 2848. 2855 6.
    0 5651. 65535 65535 1227. 6000 16300 90 3. 2903 2917. 2896. 2892 6.
    0 5651. 65535 65535 518. 6000 16300 90 3. 2920. 2934. 2913. 2908 6.
    0 5651. 65535 65535 399 6000 16300 90 3. 2931. 2945. 2928. 2922. 6.
    0 5651. 65535 329. 6000 16300 90 3. 2940. 2954. 2937. 2930. 6. 0
    0 5651. 65535 65535 297. 6000 16300 90 3. 2951. 2964 2948. 2941. 6.
    5651. 65535 65535 285. 6000 16300 90 3. 2962. 2973. 2958. 2952. 6. 0
    0 5651. 65535 65535 275. 6000 16300 90 3. 2969 2980 2966 2960 6.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们故意欠充以降低电池容量。 我们之前已借助(TI 的帮助)完成此操作、并已与其他产品线合作。 它似乎不适用于此特定配置。 4S2P、4S3P (其他电池制造商)和4S4P 在欠充电时均按预期工作。

    我将调整数据。 我不确定数据是如何移位的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的学习周期失败、其中一种方法是使用 TI.com 中的 GPCRA 工具。 学习周期的目的是学习 Qmax 和 Ra 数据。
    GPCRA 可以计算 Ra 和 Qmax。
    您似乎正确遵循了学习周期程序。
    请确保
    1.在开始放电之前发送复位命令。 它将使 RUP_DIS = 1
    2.完成放电后,请放松电池
    3.开始充电之前发送 IT_Enable comman (VOK = QEN =1)