This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:用于3节电池组的保护 IC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ77905, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696398/bq2970-protection-ic-for-3-cell-battery-pack

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ77905BQ40Z50-R2

您好!

我们是否可以使用三个 bq2970 IC 来保护三节电池组?

每节电池连接一个 bq2970、如下图所示。 其思路是转动全局 MOSFET (连接到 COUT/DOUT 的 CHG/DSG)、在任何电池出现故障时断开整个电池的电池组网。

bq2970是否会以这种方式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anatoly、
    bq2970不会按照上面所示的那样进行输入。 V-引脚必须能够在数据表限制范围内摆动以检测条件并适当恢复。 如果没有单独的保护 FET、V-将不会摆动、器件可能无法正常运行。 对于单独的保护 FET、请注意引脚的最大和最小电平、该器件不用于堆叠。
    对于3节串联电池、请考虑使用保护器件(如 bq77905)或具有保护功能的监测计器件(如 bq40z50-R2)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释!