This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:如何检测 B 版本处于关断状态的开路负载、以及 CS 引脚为何会上拉至 VCS、h?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696496/tps1h100-q1-how-to-detect-a-open-load-in-the-off-state-for-the-b-version-and-why-cs-pin-will-pull-up-to-vcs-h

器件型号:TPS1H100-Q1

你(们)好

数据表中提到 的、当在关断状态下发生开路负载/电池短路时、CS 引脚将上拉至 VCS、h 为什么 CS 引脚 上拉至 VCS、h、认为 CS 引脚反映了流经通道的电流、当发生开路负载时等于零?

您能帮我了解以下电路并详细说明此电路的工作原理吗? 我 不是很了解这里的数据表、请参阅下面的数据表评论和我的问题。

因此、TI 建议使用一个外部上拉电阻器来偏移泄漏电流。 --这个上拉电阻器将如何帮助抵消泄漏电流?

该上拉电流应小于输出负载电流、以避免在正常工作模式下误检测。  --我不明白。

为了降低待机电流、TI 建议始终使用上拉电阻器的开关。 ≤建议 RPU kΩ 15k Ω。 --我也不理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

     

    B 版本中的 CS 引脚具有双重功能。 电压 CS 引脚反映了通道电流、但这仅在导通状态下发生。 在关断状态下、当 IN 为低电平时、CS 引脚在开路负载下被内部钳位至 VCS、h。

    在该版本的器件上、CS 引脚还用作逻辑引脚来指示故障。 V_cs (h)通常高于线性范围、以区分正常条件和故障条件。

     

    关断状态下的开路负载检测功能基于比较器。 比较器测量 FET 两端的电压(VS–VOUT)、并将其与基准电压 Vol、off 进行比较。 如果 FET 两端的电压(VS–VOUT)< VOL、OFF、则比较器会通过 CS 引脚报告故障。

     

    上拉电阻器如何帮助偏移电流? 检查随附的文件以了解详细说明。

     

    上拉电阻器连接到 Vs 引脚、即电池电压。 由于在关断状态下输出灌电流为50uA、上拉电阻器提供电流路径并从电池消耗额外的50uA 电流。 可以实现一个与上拉电阻器串联的开关、该开关仅在处于关断状态的中连接上拉电阻器。 使用额外的开关、待机电流在数据表规格范围内。

     

    Regardse2e.ti.com/.../3755.Output-voltage-level-in-any-state.docx