This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:不带电池的 BQ25606

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696901/bq25606-bq25606-without-battery

器件型号:BQ25606

数据表第33页显示:

"为了在 SYS 上提供输出电压、bq25606器件需要一个输入电压介于3.9V 和14.2V 之间的电源、并且额定电流至少为100mA、连接到 VBUS;一个电压大于 VBATUVLO 且连接到 BAT 的单节锂离子电池。 源电流额定值至少需要为3A、以便充电器的降压转换器为 SYS 提供最大输出功率。"

您能解释一下这到底意味着什么吗?  我想确保在电池电量耗尽或缺失时 SYS 上有输出电压。 "无需电池或深度放电电池即可瞬时启动"似乎与上述陈述相矛盾。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、陈述正确。 当电池电量耗尽或不存在时、SYS 电压由 VBUS 提供。 如果 SYS 负载电流低于输入源电流限值、SYS 电压在没有电池的情况下保持稳定。