This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:对 BQ24105 & AMP 使用相同的热敏电阻;BQ27510-G3

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696862/bq27510-g3-using-same-thermistor-for-bq24105-bq27510-g3

器件型号:BQ27510-G3

我有一个使用 BQ24105 充电器和 BQ27510-G3电量监测计的应用、并且希望对两者使用相同的热敏电阻。 我知道通过在监测计中设置 PFC_CFG = 10可以实现这一点。 由于两个器件都提供偏置网络、如何偏置热敏电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我不建议您这样做、因为两个芯片可能具有不同的偏置电压。 我建议将热敏电阻与监测计一起使用、然后使用监测计的 gpout 来控制充电器的充电使能引脚、只要温度值超出建议的范围、就可以为电池充电。 TRM 提到了这一点。

    或者、您可以使用监测计的内部温度传感器、然后将热敏电阻与充电器一起使用。 在这种情况下、监测计 IC 必须靠近电池、以确保其测量电池温度。

    谢谢
    Onyx