This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:锥形速率0.1小时速率的单位是什么意思?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696623/bq27411-g1-what-does-the-unit-of-taper-rate-1-hour-rate-mean

器件型号:BQ27411-G1

锥度率的 uint 为 0.1小时。   这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    参考下面的 QSG 应用手册:
    www.ti.com/.../sluuah7b.pdf


    锥形速率应设置为电流阈值、单位为 mA、低于该阈值时、充电器 IC 将被设置为停止
    电池充满电后充电。 锥形率以0.1小时率和 CAN 为单位进行存储
    通过以下公式从以 mA 为单位的锥形电流值得出:

    锥率=设计容量/(0.1 *锥形电流)

    这只是一种存储与设计容量相关的锥形电流值的方法。 锥形率
    值允许监测计将其完全充电检测点与充电器的完全充电检测点同步。 测量仪表
    锥形速率应设置为略高于的锥形电流检测阈值
    充电器(包括充电器容差)

    谢谢
    Onyx