请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A47 我设计的是 LNA、需要 LDO 输出端的4V 电压。我为 稳压 器使用了 tps7a4701、并使用 ANNE-OUT 选项设置输出电压。但我在为电路加电时获得可变输出。 当 Vin=3V 时、我得到 Vout=3V、当我增加 Vin 时、Vout 会增加。 输出电压电容约 为5.42V。 您可以查看下面的设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我设计的是 LNA、需要 LDO 输出端的4V 电压。我为 稳压 器使用了 tps7a4701、并使用 ANNE-OUT 选项设置输出电压。但我在为电路加电时获得可变输出。 当 Vin=3V 时、我得到 Vout=3V、当我增加 Vin 时、Vout 会增加。 输出电压电容约 为5.42V。 您可以查看下面的设计。
您好,
从您的图片中可以看出您连接到 GND 的 ANYOUT 引脚、这有点困难;但是、我认为您将3P2V 连接到 GND 以及0P8V。 遗憾的是、当 LDO 具有足够高的 Vin 进行调节时、这将产生5.4V 的标称输出。
为了实现预期的4V 输出、请将引脚8、引脚9和引脚11接地。 4V = 1.4V (Vref)+ 1.6V + 0.8V + 0.2V
当输入电压低于4V + Vdo 时、LDO 将以压降模式运行。 在压降时、LDO 没有足够的余量(Vin - Vout)来调节输出电压、输出将跟随输入电压减去一个小的电阻压降。
请注意、我们还强烈建议所有旁路电容器在 LDO GND 引脚上使用同一层 GND 路径、以降低电感。 这对于 Cout 尤其重要。
非常尊重、
Ryan