This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A PD OVP 功能

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696656/tps23753a-tps23753a-pd-ovp-function

器件型号:TPS23753A

尊敬的


n`t 客户参考 TI POE PD、但我们没有看到数据表中有关 OVP 功能的内容。


有任何建议,


如有、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    OVP 不是 PoE 的典型功能、因为 PSE 将根据标准输出已知电压范围。 但是、监控器产品系列具有窗口检测功能、您可以使用该功能来发出关断转换器的信号。

    还是指电压瞬变? 在这种情况下、TVS 前端等保护组件可在 ESD 期间提供保护(例如)。 对于浪涌事件、可以使用其他保护组件、例如用于户外应用。