This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:关于 VIN=0V、VOUT=-5.0V 时的行为

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696587/tps60403-about-behavior-when-vin-0v-vout--5-0v

器件型号:TPS60403

您好!

 

我们的客户正在评估 TPS60403。

然后,当 VIN=0V 时,“-5.0V”被施加到“TPS60403的 VOUT”上。

根据数据表,OUT 至 GND”的绝对最大额定值为-5.5V 至0.3V,因此我们知道它在实际使用中没有问题。

我的理解是否正确?

 

此致、

Yusuke /日本地区

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    您正确、这不会给器件带来任何问题。

    我对此进行了测试、并看到、如果在 Vin 为0V 时向 Vout 施加-5V 电压、器件将通过 Vout 引脚灌入~7mA 的电流。 VIN 和 Clif+均为恒定~0.45V、而 Clif-则为恒定-5V。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    Nick