This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BQ25703A:如何使用太阳能电池充电器 MPPT

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696505/rtos-bq25703a-how-to-use-solar-battery-charger-mppt

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:TI-RTOS

下面是我的太阳能电池板规格、如何设置我的 BQ25703A 以支持 MPPT 功能、

我要设置哪个寄存器? 并使用 CC1310、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    太阳能电池板的开路电压为7.014V、最大功率为5.678V。 因此、在主机控制器通电后、请将 Vindpm 寄存器设置为5.696V、这是最接近5.678V 的电压。 将 Vindpm 阈值设置为太阳能电池板的最大功率点后、BQ25703A 可以支持该电池板的 MPPT 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    如果我同时使用适配器5V/9V 和太阳能电池板、

    是否需要设置其他配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    当插入5V 或9V 适配器时、BQ25703A 可以自动设置 Vindpm =Vin-1.28V。
    对于太阳能电池板、缺省 Vindpm 也许不完全等于 Vin-1.28V。 因此、请手动将 Vindpm 寄存器设置为5.696V。