This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:周期计数更新

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695564/bq28z610-cycle-count-update

器件型号:BQ28Z610

您好!

我的问题是周期计数参数不会递增。 我在1S 模式下运行 bq28z610电量监测计。 我已对电池充满电、通过了周期计数百分比(我已将其设置为90%)、并将电池放电至90%以下。 但是、周期计数不会增加。 根据 TRM、周期计数状态在13.6-10中定义如下:

如前所述、周期计数百分比已设置为90%。 我在两个方向(充电/放电)都通过了该阈值、但对周期计数没有影响。 循环计数是否还取决于电量监测计正在寻找的其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否启用了它? 阈值基于您的设计容量。 因此、请确保它与 Qmax 和 FCC 一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的建议。 我可以确认在周期测试期间启用了 ITEN、如下所示:

    我对电池运行了另一个充电、但周期计数未更新。

    最新的 FCC 为3353mAh。 设计容量为3500mAh。 CCT 位配置为0 (默认情况下使用设计容量)。

    您能否解释一下"确保符合 Qmax 和 FCC 标准"的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、周期计数百分比不是您将其作为周期计数所通过的阈值、而是需要传递以进行计数的电荷量。  因此、如果将其设置为90%、则需要从100%放电至<10%。   

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我对它有不同的想法。 我更改了百分比并成功地重新测试了。 谢谢 Terry。