This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:在什么负载下它会进入省电模式?

Guru**** 2611855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696495/tlv62569-at-what-load-does-it-enter-power-save-mode

器件型号:TLV62569

您好!

我目前正在使用此器件从3.3V 变为1.8V、我注意到在大约500mA 的电流下会出现一些纹波/振荡。

我想知道、当该器件像示波器捕获一样进入节能模式时、电流捕获在该负载下看起来会变得不连续。

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie、

    很高兴为您提供支持。

    您发布的示波器显示了 PFM 和 PWM 行为之间的转换、这在该器件上是正常的。 实际上、您可以观察到、在几个开关周期内、器件处于 PWM 模式(更高的电流)、然后进行 PFM 检测(电流在0A 左右振荡)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    那么、对于该器件、器件在哪个负载点从 PWM 模式切换到 PFM 模式?

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仅为了提供一些有关首次范围捕获的更多信息:
    黄色表示交流耦合时的 Vout 纹波
    蓝色表示开关节点
    绿色是使用可探测电流感测的电感器电流

    感谢您的帮助、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    这无法通过绝对精度来确定、因为它取决于无源器件(L、Cout)及其容差/降额。 因此、数据表也未指定该值。

    不过、您可以依赖 DS 的图12和13、其中显示了典型的 FSW 行为:当 FSW 开始下降时、即开始转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您澄清这个问题。

    Loie