This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:关于状态图

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696684/tps65217-about-the-state-diagram

器件型号:TPS65217

大家好、

请告诉我复位条件的状态图。
TPS65217的这个状态图(数据表 P.39图24)显示复位 状态。
我不理解状态选择"Reset"和"Off"的方式。
其状态彼此相似、但 当 nRESET 在1秒后不是完全关闭时、器件将完成复位
我不知道如何 nRESET 完全降压、或者如何进入关断状态。
我认为、当器件处于关断状态时、不会发生复位。
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    如果 PWR_EN 设置为低电平、OFF (BIT)= 1且(AC = 0 & USB = 0 & PB_IN = 1)、则通常进入关断状态

    复位状态通常由 PB_IN = 0进入、持续时间大于8s 或 nRESET = 0。

    主要区别在于导致器件变为 POR 的原因。 对于关闭状态、它只需要 PB_IN = 0、USB = 1或 AC = 1。 对于复位状态、需要将 nRESET 设置回1。

    nRESET 不会导致完全关断、仅实现预期的复位。 可使用 PWR_EN 引脚而不是 nRESET 引脚进入关断状态。

    如果您有其他问题、请告知我们。